This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:CAN#39;t 查找连接到 TMDSEMU200-U 的器件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065204/tmdsemu200-u-can-t-find-the-device-connected-to-the-tmdsemu200-u

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:CC1310

我不着急,但如果你能在1月中旬之前回答,那将会很有帮助。

我以前曾问过以下问题。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063130/tmdsemu200-u-i-would-like-to-use-tmdsemu200-u-for-cc1310-and-cc2630

我完成了布线并尝试从 PC 进行控制、但无法使用 SmartRF Studio 7或闪存编程器2找到 CC1310。

布线如下:
nTRST、TDI、TMS、TCK、TDO 被连接至相应的点。
VTREF 连接到芯片侧的电压电源部分、GND 连接到芯片和探针的同一位置。

首先、我使用示波器来检查情况。
确认时的连接为:
PC→TMDSEMU200-U→转换连接器(20eCTI-20tARM)

当我将每个引脚连接到 GND (引脚20)时、其他引脚没有任何输出、引脚4的输出电压大约为3V。

问题是:
1。   我认为之前发布的以下 URL 的引脚分配表中的"ARM 20引脚"是正确的、但上述原因是什么?

http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html

2.请告诉我从 PC 写入和控制所需的软件和程序。
现在、软件可以识别"XDS200"、但之后连接的器件是"未知"。

Blackhawk 是否提供任何非转换引脚分配? 还是"紧凑型 TI 20引脚(CTI)"?