This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:对 ping 请求无响应。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063115/tm4c129enczad-no-response-to-ping-requests

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

 我在定制电路板上有一个 TM4C129ENCZAD、它不响应 ping 请求。 我正在微控制器上运行 enet_uIP 示例代码、并且仅将双工和速度更改为10M 半双工。

UpdateStatus("Using Internal PHY.");
    ui32PHYConfig = (EMAC_PHY_TYPE_INTERNAL | EMAC_PHY_INT_MDIX_EN |
            EMAC_PHY_FORCE_10B_T_HALF_DUPLEX);

我使用的是默认静态 IP 地址、

#define USE_STATIC_IP

#ifndef DEFAULT_IPADDR0
#define DEFAULT_IPADDR0         169
#endif

#ifndef DEFAULT_IPADDR1
#define DEFAULT_IPADDR1         254
#endif

#ifndef DEFAULT_IPADDR2
#define DEFAULT_IPADDR2         19
#endif

#ifndef DEFAULT_IPADDR3
#define DEFAULT_IPADDR3         63
#endif

#ifndef DEFAULT_NETMASK0
#define DEFAULT_NETMASK0        255
#endif

#ifndef DEFAULT_NETMASK1
#define DEFAULT_NETMASK1        255
#endif

#ifndef DEFAULT_NETMASK2
#define DEFAULT_NETMASK2        0
#endif

#ifndef DEFAULT_NETMASK3
#define DEFAULT_NETMASK3        0
#endif

我可以使用 UniFlash 将 MAC 地址编程到用户闪存中、并且可以使用网络交换机建立链路。 Ping 以"Destination host unreachable"(无法访问目标主机)进行响应。

C:\ti\uniflash_5.0.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\common\uscif>ping 169.254.19.63

Pinging 169.254.19.63 with 32 bytes of data:
Reply from 169.254.19.62: Destination host unreachable.
Reply from 169.254.19.62: Destination host unreachable.
Reply from 169.254.19.62: Destination host unreachable.
Reply from 169.254.19.62: Destination host unreachable.

永远不会调用 PacketRecieve、并且在 ping 请求期间也不会调用以太网中断处理程序。 以太网中断处理程序在 tm4c129enczad_startup_ccs.c 中定义

您对为什么这不起作用有什么建议吗?

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     exmple enet_uIP 是否像使用 DHCP 一样工作?

     如果您仅更改为静态地址但保持相同的 EMAC_PHY_AN_100B_T_FULL_DUPLEX、则示例 nnet_UIP 是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="392758 " URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063115/tm4c129enczad-no-response-to-ping-requests "]您是否有任何关于此功能不起作用的建议?

    也许您可以在协议栈中启用 ICMP 回应,因为 ping 使用 IP 地址来定位端点目标。 据我所知、UIP 不直接支持 ICMP ping。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    使用 DHCP 尝试示例似乎工作方式不同。 未获取 IP 地址、但正在发送数据包、

                                                                                    
    Using Internal PHY.
                                                               
    Waiting for MAC to be ready...
                                                    
    MAC ready.
                                                                        
    Waiting for Link.
                                                                 
    Link Established.
                                                                 
    Waiting for IP address...
                                                         
    uip ip_send_nolen: checksum 0xffff
                                                
    Sending packet with length 277 (277)
                                              
    uip ip_send_nolen: checksum 0xffff
                                                
    Sending packet with length 277 (277)
                                              
    uip ip_send_nolen: checksum 0xffff
                                                
    Sending packet with length 277 (277)
                                              
    uip ip_send_nolen: checksum 0xffff
                                                
    Sending packet with length 277 (277)
         
    

    使用  EMAC_PHY_AN_100B_T_FULL_DUPLEX 将静态 IP 设置为169.254.19.63时、永远不会建立链路、

    [2J[HEthernet with uIP
                                                          
    -----------------
    
                                                               
                                                                                    
    Using Internal PHY.
                                                               
    Waiting for MAC to be ready...
                                                    
    MAC ready.
                                                                        
    Waiting for Link.
     
    

    使用  静态 IP 将 EMAC_PHY_AN_100B_T_FULL_DUPLEX 更改为 EMAC_PHY_FORCE_10B_T_HALF_DUPLEX 会建立 链路、但不会发送数据包。

    [2J[HEthernet with uIP
                                                          
    -----------------
    
                                                               
                                                                                    
    Using Internal PHY.
                                                               
    Waiting for MAC to be ready...
                                                    
    MAC ready.
                                                                        
    Waiting for Link.
                                                                 
    Link Established.
                                                                 
    IP: 169.254.19.63
     
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉、我目前不在办公室、将于2022年4月1日回来。