This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C 和 Tiva 系列的未来(再次)?

Guru**** 2619495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065121/tm4c1294ncpdt-future-of-tm4c-and-tiva-family-again

器件型号:TM4C1294NCPDT

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/930123/tm4c1294ncpdt-tm4cxxxx-mcu-s-current-future-product-road-map-and-ti-support-official-company-response-requested

很抱歉、我必须对这个主题施加一些压力。 我认为 Tiva 很出色、尽管需要学习曲线、尤其是对于 TI-RTOS 及其库而言。  

关于 Tiva 系列、特别是 TM4C1924等、我将研究 NXP 和 STM 以用于未来的项目、因为修订版不再支持该库、这表明它将在不久的将来进入寿命终止(我会得到已经发生的印象)。 库和 RTOS 自2016年以来最后一次更新(如果我错了、请更正我)、并且 RTOS 功能在 CC 系列中不能作为现代 RTOS 完全受支持。 FATFS 0.11虽然今天是0.14B、但我无法获取与 FABTS 问题无关的长文件名、但 RTOS /驱动程序问题、我缺少调试时间、因此我一直使用短文件名。  

显然、我们需要清晰的路线图来说明 Tiva 系列未来10年的发展方向以及如何支持和更新库。 以上链接不足以说服下一个项目的合格再利用或继续。 我还不确定 TI-RTOS 是否有任何未来、因为 FreeRTOS。  

几年前、我在 CC2640R2上做了一些工作、拥有更现代的 RTOS、功能和更受支持的库、但内存占用空间非常小、限制了 RTOS 的使用。  

我很感激芯片仍在生产中、但对于图书馆在水中死亡的新项目来说没有意义。

我注意到 Tiva 没有 Clang 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我想我错过了2020年4月之前链接中关于 TIVAARE 的评论、这些评论和 PN 正在更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    为了从有关该主题的一些背景开始、我们在团队外部开发和支持了适用于 TM4C 的 TI-RTOS 产品多年。   2020年、我们获得了 TI-RTOS for Tiva-C 产品的全部所有权、对其进行的任何潜在更新现在都将来自我们的应用团队。 这是我们始终在评估的一个领域、以了解客户对它的需求。 最终、由于我们不是 RTOS 专家、也没有开发背景、因此进行更新将是一项具有挑战性的任务、并且需要大量的资源投入。 随着2020年 TivaWare 更新以及  我们2021年发布的大量应用报告、TivaWare SDK 产品现在变得更加强大 、能够更好地反映2021年对 SDK 的期望。 改进我们的 RTOS 产品 可能会成为 下一个继续确保 TM4C 具备所需资源的大型项目、从而使其在2022年及以后具有吸引力。

    我们清楚地知道、我们的 RTOS 产品的状态是目前 TI-RTOS  版本比 SimpleLink SDK 更旧的难题、而 TI-RTOS 产品附带的 TivaWare 库是多个版本过期的难题。  遗憾 的是、我现在没有关于库是否会更新的答案、因为我们需要进一步评估这里的正确长期路径、包括查看 FreeRTOS 与 TI-RTOS。 我个人希望,在今后几个月内,我将能够对这一问题提供更明确的答案,但这正是我今天所能说的程度。

    话虽如此、我承认没有 RTOS 的软件路线图可能会影响您为您 正在处理的这一最新项目选择 TM4C 的能力、因为这是我目前所能提供的。 此类反馈对于我们而言非常有价值、因此感谢您提出此主题以及有关旧版 RTOS 产品为何不能满足您需求的详细信息。

    此外、为了澄清您询问的 TivaWare 更新、这是2020年更新的 SDK: SW-TM4C 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com

    我可以说、TivaWare SDK 将继续根据需要进行维护和更新、我们将继续收集客户关于 需要考虑的改进领域的反馈、  其中许多已经通过我之前提到的多个应用报告版本进行了解决!

    此致、

    Ralph Jacobi