This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:使用 FSI 连接 FPGA

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065139/am2431-using-fsi-to-connect-with-fpga

器件型号:AM2431

您好、香榭丽舍

是否有适用于 AM243x FSI 与 FPGA 连接的参考解决方案? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我们没有用于 FSI 与 FPGA 连接的参考设计。

    我们拥有一个使用 FSI 与三个单轴 C2000电机控制参考设计进行通信的参考设计、以便 AM64x 可以通过 FSI 控制三个电机。

    此致、

    Ming