This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-Sitara:CCS

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065183/ccstudio-sitara-ccs

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

降级器、

我需要从应用中心设置 PRU、但失败。

CCS 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="311817" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065183/ccstudio-sitara-ccs "]我需要从应用中心设置 PRU,但失败了。

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    CCS 10.4出现问题、App Center 下载失败、出现"URI:scheme name at index 0"错误、显示非法字符"-参阅 CCS App Center 安装失败。 我不确定还有多少其他 CCS 版本受到影响。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10556 因上述问题而提出、并已在 CCS 11.1中修复

    刚刚在 Linux 下使用 CCS 11.1进行了检查、并且能够从应用中心下载 PRU 编译器 v2.3.3。