This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:我想将 TMDSEMU200-U 用于 CC1310和 CC2630。

Guru**** 2538150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, CC1310, CC2630, CC2650, LAUNCHXL-CC2650, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063130/tmdsemu200-u-i-would-like-to-use-tmdsemu200-u-for-cc1310-and-cc2630

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件: CC1310CC2630CC2650LAUNCHXL-CC2650LAUNCHXL-CC1310

我想为 CC1310和 CC2630※使用 TMDSEMU200-U。

但是、我无法读取引脚分配的对应方式、而且我在设计上遇到了困难。

因此,我想请你回答以下问题。

1. 1. 是否可以使用 TMDSEMU200-U 执行与每个芯片的 Launchpad 相同的操作?

2. 2. 2. 如何连接引脚之间的・通信(将在芯片侧连接引脚接头)

感谢您的指导。

※更正:CC2650错误。 它是 CC2630。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我添加一个问题。
    如果您无法在每个芯片上使用 TMDSEMU200-U 执行与 Launchpad 相同的操作、
    1.2. TMDSEMU200-U 可以为每个芯片做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    很抱歉,我不清楚你想做什么。 我可以在 TMDSEMU2000上看到引脚标记。 请您澄清您的问题吗? 如果您可以绘制某种方框图来解释您想要进行何种连接、那将是一个不错的选择。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirab Ginwara。
    感谢你的答复。

    连接本身很简单。
    我想※TMDSEMU200与 CC1310和 CC2630 μ A 实现一对一连接。

    通过直接连接或连接的连接器进行连接。
    我们希望这能够实现对每个芯片的写入和控制。

    ※更正:CC2650错误。 它是 CC2630。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    如果您可以从 TMDSEMU200-U 调试探针到 CC2630器件进行正确的 JTAG 连接(TMS、TCK、GND 等)、则可以使用它。TMDSEMU200-U 具有一些标准适配器/连接器、您可以在自己的电路板上支持这些适配器/连接器。

    您使用的是定制 CC2630板还是 TI 评估板?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta、

    请参阅 XDS200文档页面XDS 目标连接指南以及 JTAG 连接器和引脚 分配页面。  如果您使用的 cJTAG 与 LAUNCHXL-CC2650或 LAUNCHXL-CC1310板载 XDS100类似、则将使用 VTRef、 nTRST、TMS、TCK 和 GND (如果 XDS200为目标供电、则使用 VSupply、否则请确保从外部为目标供电)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin Allen18先生。
    感谢你的答复。
    一个不明确的问题已经解决。

    >您使用的是定制 CC2630板还是 TI 评估板?
    这是 LAUNCHXL-CCxxxx 吗?
    我尝试在不使用它的情况下进行写入和控制。
    最好是直接连接 TMDSEMU200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安·布朗先生1.
    感谢你的答复。

    我不了解 JTAG、因此当我查看这些页面时、我不确定连接。
    我想我现在可以理解一点。
    让我问您一个问题、以便更好地理解。
    您和 Kevin 说:
    >使用 VTRef、nTRST、TMS、TCK 和 GND
    是否可以认为 launch XL-CC1310数据表中的"SPI CLK"、"MOSI"、"CTS"等不是用于编写和控制的必要引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 编程不需要 SPI、UART 或 I2C 外设/引脚。  UART 可用于 ROM 引导加载程序 、但这与您的请求无关。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安·布朗先生1.

    有了这个答案,所有的问题都得到了解决。

    感谢您的支持。