This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:TM4C123x 器件中的 RESBEHAVCTL 寄存器

Guru**** 1826070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064229/tm4c123gh6pz-resbehavctl-register-in-tm4c123x-devices

器件型号:TM4C123GH6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、我在 TM4C123x 数据表中找不到该寄存器、勘误表中可能存在错误。

勘误表中针对#MEM03的解决方法:配置外部复位(RST)和看门狗复位以发出系统复位
(RESBEHAVCTL 寄存器中的 EXTRES = 0x2且 WDOG = 0x2)。 此外、还有一个 BOR
应将事件配置为触发中断或发出系统复位(中的 BOR = 0x2
RESBEHAVCTL 寄存器)...

https://www.ti.com/lit/pdf/spmz849

此致

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="404688" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064229/tm4c123gh6pz-resbehavctl-register-in-tm4c123x-devices ]嗨、我在 TM4C123x 数据表中找不到该寄存器、可能是勘误表中存在错误。

    勘误表 MEM#03也出现在  Tiva C 系列 TM4C129x 微控制器芯片版本1、2和3勘误表(修订版 G)中、但文本不同。

    TM4C129器   件在系统控制偏移量0x1D8处具有复位行为控制寄存器(RESBEHAVCTL)、但 TM4C123器件没有。

    同意 TM4C123勘误表中的错误、即 在 MEM#03的变通方法中提及 RESBEHAVCTL 寄存器。