This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCPDT:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1061980/tm4c129cncpdt-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:TM4C129CNCPDT

您好!

我们收到了客户的问题。

关于 TM4C、标题中是否有关于 CPU 错误应对措施(太阳黑子活动的中子)的任何材料?

如果您能教我的话、我将不胜感激。

谢谢你。

Daisuke Hagiwara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hagiwar-San、您好!

    这个问题对我来说不是很清楚、我不熟悉"太阳黑子活动的中子"等术语。

    关于 CPU 错误、我们需要调试和解决以下文档: https://www.ti.com/lit/pdf/spma043

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobi-San

    非常感谢您的快速回复。

    我的措辞很差、我可以再问一次吗?
    我对 SER 有疑问、因为它受宇宙射线中子的影响。
    据说、产生的中子数量因太阳黑子的增加或减少而异。
    一位客户询问了太阳能循环与 SER 之间的相关性以及解释应对措施的材料的存在。  
    您是否了解我所说的内容?

    谢谢你

    Daisuke Hagiwara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hagiwar-San、您好!

    我现在理解这个问题,但我不知道这个问题,也不知道谁能真正地谈论这个问题。 这不是以前出现的情况。 总的来说、我不知道德州仪器(TI)对此主题提供的任何配套资料、当然、对于 TM4C 器件也不了解任何相关资料。

    TM4C 微控制器是面向工业的通用单核 Arm MCU、因此它们不会实施任何独特的保护-仅采用标准的半导体制造工艺。

    如果对此主题有非常深的顾虑、也许他们会发现我们的 Hercules 锁步微控制器控制器更适用、因为它们实际上是为安全关键型应用而设计的。 我怀疑他们在防御宇宙射线中子方面做了任何事情、但锁步设置会增加 TM4C 所不提供的可靠性。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="106729" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1061980/tm4c129cncpdt-arm-based-microcontrollers-forum/3930431 #3930431"]一位客户询问了太阳能循环与 SER 之间的相关性以及解释应对措施的材料的存在。  
    您是否理解我所说的内容?[/引述]

    我找到 了 TMS570LC4357:抗辐射数据和 BSP 问题 、其中指出您需要选择符合航天标准 的器件来获取辐射测试数据。