This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SBL 文件系统

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1062731/am2432-sbl-file-system

器件型号:AM2432

大家好、AM243x 上的次级引导加载程序可以仅使用 SDK 中的文件系统、还是可以支持"OSPI 闪存引导"模式的原始算法? (从闪存查找和加载映像)

我看到 SBL 在 SDK 中的 SD 引导示例中使用文件系统、但在 OSPI 引导示例中不使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    现在、仅 SBL SD 支持文件系统。 OSPI 闪存上没有文件系统、因此 SBL 必须处理 OSPI 闪存中的绝对地址。  

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、  

    是否有任何未来的计划来为文件系统添加对 OSPI 引导模式的支持?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它未在下一版 MCU+ SDK 8.2.0 (1Q22)的发布计划中。 我看到一个 JIRA 请求。

    此致、

    Ming