This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:LAUNCHXL2-570LC43

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063349/tms570lc4357-launchxl2-570lc43

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-570LC43

早上好、我正在尝试对 从 Matlab 生成代码的 LAUNCHXL2-570LC43进行编程。 成功执行此操作后、我在 CCS6中打开生成的代码、但当我尝试编译时、我会遇到这种错误:

说明资源路径位置类型

"目标文件具有不兼容的字节顺序("./ERT_main.obj "=大端字节序、"../HL_EPC.obj "=小端字节序)目标文件具有不兼容的字节顺序("./ERT_main.obj "=大端字节序、"../HL_EPC.obj "=小端字节序) prova C/C++问题"。

我使用的编译器 TI v5.2.5与 Simulink 中的嵌入式编码器相同

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LC43x 是一款大端字节序器件。 您是否使用不同的编译设置分别编译了每个文件? 我不知道如何从 Matlab 为 LC43x 生成代码。