This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224 SPI 查询

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063339/tms570ls1224-spi-queries

主题中讨论的其他器件:TMS5701224

你(们)好  

我们在 设计中使用的是 TMS5701224CPGEQ1。  

我们已经 通过 TMS5701224的 SPI4连接了 M95M04-DW4TP/V (EEPROM)。  
我们能否在具有不同 CS 引脚的同一端口上使用另一个基于 SPI 的器件?
它是否能正常工作而不会出现任何问题?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swadesh、

    是的。 将不同器件连接到单独的 CS 引脚不会出现问题。

    每个 SPI 可能具有多个 CS 引脚、这些引脚在与多个从器件通信时使用。 当在主控模式下对 SPIDAT1进行写操作时、SPISCS 引脚会自动驱动以选择指定的从器件。