This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 正在初始化以太网?

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063209/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-initializing-ethernet

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好的团队:

TM4C1294NCPDTT3

1、欧姆测量、正常芯片测量、3.3V 电源接地的内部电阻1.016k 电源接地的内部电阻仅为19欧姆、

2.内核正常工作,程序可以刻录,芯片在初始化以太网时进入无限循环,屏蔽以太网模块程序可以正常运行。

缺陷率:1/26平板电脑= 4%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这不是常见的故障情况、因此可能存在特定于您的软件设置或电路板的问题、这是造成故障的根本原因。 考虑到这一点、我有一些初始问题来帮助开始调试这里发生的情况。

    首先、您是否在该板上运行来自 TivaWare SDK 的已知良好软件的软件示例? 或者至少在 LaunchPad 上验证了所有以太网元件的运行方式相同的软件?

    其次、当芯片进入无限循环时、它会在哪里被卡住? 具体的 API 调用? 在 ISR 内部? 此处的详细信息有助于缩小问题的可能原因。

    接下来、考虑到一小批电路板上的低故障率、您是否检查了 MCU 的焊接情况? 我们有时发现、一个冷接头可能会在初始批次的 PCB 上引发类似问题。

    此外、您能否解释一下您的意思

    [引用 userid="39367" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063209/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-initializing-ethernet "]屏蔽以太网模块程序可以正常运行。[/quot]

    这是否意味着您可以将以太网代码加载到器件中并运行、然后这些代码可以正常运行? 或者、您是否曾尝试在切断以太网代码后表明程序随后可以正常运行? 我对此部分并不十分清楚。

    此致、

    Ralph Jacobi