This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230C3PM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063096/tm4c1230c3pm-inquiry

器件型号:TM4C1230C3PM
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

你好。 我有一位客户正在使用  TM4C1230C3PM。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

第一个问题
我正在使用 TM4C1230C3PM:基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU。
您能建议您配合此微控制器新产品的开发吗?
该微控制器的时间有多长?

第二个问题
我将使用您的 CCS 工具进行开发。
您是否有微控制 器引脚配置工具? (相同:MCUxpress -> NXP 或 STM32Cube IDE -> ST)

第三个问题。
这个项目、我 通过 SPI 将 TFT LCD 与 ST7735S 搭配使用。 您能为 嵌入式系统建议任何 GUI (图形用户界面)工具版本吗?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    [引用 userid="485275" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063096/tm4c1230c3pm-inquiry ]'我正在使用 TM4C1230C3PM:基于 ARM Cortex -M4F 的高性能32位 MCU。
    您能建议您配合此微控制器新产品的开发吗?
    该微控制器的时间有多长?[/QUERP]

    是的、我们的 TM4C 产品系列是一个活跃的产品系列、我们通过添加的配套资料继续为其提供支持、因为这些器件非常受欢迎且广泛使用。 我们没有计划停止使用此系列产品、它主要面向至少运行5-10年的工业应用。

    [引用 userid="485275" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063096/tm4c1230c3pm-inquiry ]I 正在使用您的 CCS 工具进行开发。
    您是否有微控制 器引脚配置工具? (相同:MCUxpress -> NXP 或 STM32Cube IDE -> ST)[/quot]

    是的、我们有 SysConfig: https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

    [引用 userid="485275" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063096/tm4c1230c3pm-inquiry ]\n 此项目、我 通过 SPI 将 TFT LCD 与 ST7735S 搭配使用。 您能建议 嵌入式系统的任何 GUI (图形用户界面)工具版本吗?

    我们没有专用的 GUI 工具、但我们今年发布了一份应用报告、其中介绍了如何将我们的 TM4C 图形库与 TFT LCD 配合使用、这些 TFT LCD 应该对您的开发非常有帮助: https://www.ti.com/lit/pdf/spma082

    此致、

    Ralph Jacobi