This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:QSSI 外部闪存/RAM

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1062982/tm4c1294ncpdt-qssi-external-flash-ram

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我叫 Simeon Aleksandrov、是 TI 的 FAE 实习生。

我对在  TM4C1294NCPDT 上使用外部闪存和 RAM 有疑问。 虽然建议使用 EPI、尤其是 因为它支持独立于数据总线宽度的连续存储器访问。 是否可以使用 QSPI/QSSI 直接从闪存运行代码?

此致、

Simeon Aleksandrov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simeon、您好!

    对于 QSSI 上的 NAND 闪存、TM4C129无法通过 QSSI 从外部闪存执行代码。 您需要有一个引导加载程序来将映像从外部闪存复制到内部闪存或 SRAM、然后执行该映像。

    此致、

    Ralph Jacobi