This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:引脚分配 TMS320F2838X

Guru**** 2612455 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1062596/sysconfig-pin-allocation-tms320f2838x

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好!

我的 SysConfig 有问题。 我使用此工具配置器件的引脚分配(TMS320F2838X)。 我看到该工具未列出 CLB 输入 X-BAR。 未列出。 我认为应该增加这一内容。  是否有人有相同的问题或知道该问题?

提前感谢。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erhan、

    感谢您与我们联系。 您使用的是哪个版本的 SysConfig? 据我所知、CLB 输入 X-Bar 应可在最新版本的 SysConfig 上进行配置。 请确保您已从网站下载了最新版本的 C2000ware 和 CCS。 我在我的设置中包含了 SysConfig 工具的屏幕截图、该工具允许配置 CLB 输入 X-Bar。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter!

    也感谢你的帮助。 实际上、我使用 SysConfig 作为独立版本、版本已经是最新版本。 但似乎我应该切换到 CCS。 我将使用 CCS 尝试它、希望它能够正常工作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erhan、  

    是的、我个人更喜欢使用 SysConfig 的 CCS 版本。 对于 CCS 版本、左侧有两个选项卡、一个用于软件、另一个用于保留外设。 保留外设选项卡与省略 CLB 输入 X-Bar 配置时提供的屏幕截图类似。 因此、请务必使用"Software"选项卡来配置所有外设。

    如果您能够解决您的问题、请告诉我。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter!

    感谢你的帮助。 我只是用一个示例项目来尝试它、但它是一样的。 :s  

    我也是 CCS 的新手。 我不知道软件选项卡等的详细信息 可以告诉我您的 CCS 版本吗? 您的器件是什么?

    当我使用 f28388x 时、我看不到 CLB 输入栏。

    所有其他器件。 是否有任何将 SysConfig 与 CSS 结合使用的入门教程? 请将此作为荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erhan、

    从您发送的屏幕截图中、您似乎没有软件选项卡。 尝试从位于以下位置的 C2000ware 导入以下空的 syscfg 工程("Projects">"Import CCS Projects">"Select search-directory"):

    C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\pinmux

    从我发送给您的屏幕截图中、我已将此示例(对于 F2838x)与 CCS v11导入。 根据您导入的示例、您可能会看到更多或更少的可配置外设。 SysConfig 还有一个常见问题解答、用于确保正确设置 SysConfig 设置。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910829/faq-how-do-i-add-sysconfig-support-pinmux-and-peripheral-initialization-to-an-existing-driverlib-project

    除此之外、SysConfig 主页的"快速链接"部分提供了一个"入门"链接。 请告诉我示例项目是否适合您。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter!

    非常感谢。 当我导入空项目时、我也可以看到 CLB 输入 XBar。

    但我真的没有得到它。 此软件选项卡与独立 SysConfig 有何区别?  

    这意味着您无法使用独立 SysConfig 进行正确分配?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erhan、

    独立 SysConfig 和 CCS 版本均可用于正确配置。 实际上、当我转到我自己的独立 SysConfig 应用程序时、我可以看到两个选项卡(软件和保留外设)。 您的应用程序上可能配置了一个设置、阻止它显示两个选项卡。 尽管如此、您现在似乎应该能够正确地使用 CCS SysConfig 进行配置。 请注意、您可以通过转到右上角的<>图标并单击"Generated Files"窗口中的 board.c 来查看生成的源文件。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter!

    抱歉。 这就是我的佛塔:D. 我只是在创建 proje 时没有选择软件产品。 不能只删除所有帖子? :D

    谢谢、