请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:REF5050A-Q1
您好!
根据数据表、ADC 基准电压应介于 VSSAD 和 VCCAD 之间。 一方面、我想使用高精度5V 基准(REF5050A-Q1)、另一方面又想使用 TPS65381A 配套芯片为 VCCAD 提供5V 电压。 TPS65381A 显然比基准具有更高的容差、并且在基准电压仍为5V 的情况下可能低至4.9V。
在这种情况下、VCCAD 将比基准电压低100mV。
这种设置有何影响? TMS570 ADC 能否在 Vref 比 VCCAD 高0.1V 的情况下正常工作? (电荷重新分配型 SAR ADC 可能会...)
谢谢、
Tamas