This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:如何使用 SCI 和 CAN?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1062096/tms570ls0432-how-to-use-the-sci-and-can

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVMHALCOGEN

您好!

我正在尝试使用 TI 提供的示例代码对 TMS57004 Launchpad 进行编程、以便与 BQ76PL455EVM 配合使用。

 我成功通过 TMS570LS432和  BQ76PL455EVM 在 CCS 中使用 SCI (UART)读取电压。

现在、我想使用 CAN 将 SCI 收集的电压数据传输到另一个器件。

请问如何操作?

我已经练习了 Halcogen CAN 通信示例代码。

但我不知道如何解决第一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已经练习了 CAN 通信示例。 您可以将接收到的 SCI 数据分配给 TX_DATA、并使用相同的 CAN API (canTransmit())将数据传输到 CAN 总线或其他 CAN 节点。