This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110调试探针、无法找到 CC2650

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1062196/tmdsemu110-u-xds110-debug-probe-couldn-t-find-cc2650

器件型号:TMDSEMU110-U
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

各位专家:

你好。 请允许我代表我的客户在这里发帖、因为他很难 使用 XDS110调试探针检测 CC2650。

将 定制 PCB 与 CC2650与 DevPack 调试器相连时、一切都正常;但无法识别所有 TI 平台(闪存编程器、SmartRF Studio 和 CCS)中的调试器和 CC2650芯片。

从 DevPack 调试器切换到调试探针时、软件能够找到调试器、但无法找到芯片 CC2650、它仍然未知。

他已经学习了调试探针故障排除指南、但仍然无法解决问题。

对此提供任何进一步的援助,将不胜感激。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    已知他们正在使用的 DevPack 调试器在尝试使用定制板之前可以正常工作吗?   

    共享原理图的 JTAG 部分也可能是有益的、因此我们可以排除任何问题。 如果您不希望发布、可以  在 以下网站申请设计审查:https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 

    请务必链接到此帖子和/或在请求中提及调试器问题、以便我们可以重点关注该部分。

    谢谢、

    Alexis