This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TIDM-TM4C129SDRAMNVM

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1061430/tm4c1294ncpdt-tidm-tm4c129sdramnvm

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我们正在运行 TI 提供的确切示例、无法复制结果。  即、我们不会读取写入外部 RAM 的内容。  我们使用的是调试器、而不是 UART 来显示结果。  我们不是单步执行 RAM 的读取/写入、而是在程序结束时停止。  我们使用交叉字编译器 v4.7。  是否有关于如何继续的线索?

谢谢

-不能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    您连接的是什么外部设备? 您是否也在使用提供的硬件设计? EK-TM4C1294XL LaunchPad?

    我并不是很熟悉 Crosswords 编译器、您是否能够正确运行其他 TM4C 示例项目、这是唯一无法正常工作的项目?

    作为早期警告、我没有参与该设计、也没有硬件、因此我无法复制您的设置、但我应该能够指导您完成调试、这样我才能了解有关您设置的更多信息。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    是的、我正在使用 TI 示例 https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129SDRAMNVM 中描述的确切硬件。  将 EK-TM4C1294XL 和 BOM 用于该示例、并使用 Gerber 文件制成的 PCB。  我尝试写入一个块、一些插槽会获得正确的值。  时钟是否错误?  

    IS421632在3个频率下运行。  200、166和143MHz。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    很抱歉耽误了时间、但我需要进一步调查、并与原始硬件设计人员进行了讨论。 TI 参考设计上的 BOM 不是完全精确、可能使用 的器件是 IS42S16320D。 遗憾的是、原始设计人员没有剩余任何文件来验证这种情况。

    也就是说、根据最初出现此主题的以下 E2E 主题、使用 IS42S16320D 的客户 能够成功地使用提供的软件:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744313/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294-epi-external-sdram/2749798#2749798

    此致、

    Ralph Jacobi