Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
您好!
我们正在运行 TI 提供的确切示例、无法复制结果。 即、我们不会读取写入外部 RAM 的内容。 我们使用的是调试器、而不是 UART 来显示结果。 我们不是单步执行 RAM 的读取/写入、而是在程序结束时停止。 我们使用交叉字编译器 v4.7。 是否有关于如何继续的线索?
谢谢
-不能
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在运行 TI 提供的确切示例、无法复制结果。 即、我们不会读取写入外部 RAM 的内容。 我们使用的是调试器、而不是 UART 来显示结果。 我们不是单步执行 RAM 的读取/写入、而是在程序结束时停止。 我们使用交叉字编译器 v4.7。 是否有关于如何继续的线索?
谢谢
-不能
您好、Ofer、
您连接的是什么外部设备? 您是否也在使用提供的硬件设计? EK-TM4C1294XL LaunchPad?
我并不是很熟悉 Crosswords 编译器、您是否能够正确运行其他 TM4C 示例项目、这是唯一无法正常工作的项目?
作为早期警告、我没有参与该设计、也没有硬件、因此我无法复制您的设置、但我应该能够指导您完成调试、这样我才能了解有关您设置的更多信息。
此致、
Ralph Jacobi
您好、Ralph、
是的、我正在使用 TI 示例 https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129SDRAMNVM 中描述的确切硬件。 将 EK-TM4C1294XL 和 BOM 用于该示例、并使用 Gerber 文件制成的 PCB。 我尝试写入一个块、一些插槽会获得正确的值。 时钟是否错误?
IS421632在3个频率下运行。 200、166和143MHz。
谢谢
您好、Ofer、
很抱歉耽误了时间、但我需要进一步调查、并与原始硬件设计人员进行了讨论。 TI 参考设计上的 BOM 不是完全精确、可能使用 的器件是 IS42S16320D。 遗憾的是、原始设计人员没有剩余任何文件来验证这种情况。
也就是说、根据最初出现此主题的以下 E2E 主题、使用 IS42S16320D 的客户 能够成功地使用提供的软件:
此致、
Ralph Jacobi