This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:开机自诊断问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1061688/rm57l843-power-on-self-diagnostic-issue

器件型号:RM57L843

大家好、

在加电自诊断后、使用 RM57L843控制器将错误报告给 ESM 模块。   ESM 模块的 SR3寄存器值为0x00000008、客户已通过官方 GUI 图形配置工具检查保留的该位。 客户想知道原因是什么。

注意:使用外部复位键复位 POR 引脚后、自诊断通过、无异常。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    SR3寄存器的位3映射到 L2RAMW 2位 ECC 错误。

    存储器是否在您访问它之前初始化?