This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:防止 TMS570ls1114电源不稳定的方法

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1061117/tms570ls1114-prevention-method-of-tms570ls1114-power-supply-instability

器件型号:TMS570LS1114

TI 分析回复如下:
以确定编程失败的根本原因。 出现的故障是由于 ICEPICK 电路禁止与器件进行任何通信而导致的通信故障、因此无法编程。 根据数据日志、控制器在通信协议期间检测到目标功率损耗。 由于电源不稳定、它可能会导致闪存损坏。


想知道:是否有任何方法可以避免电源不稳定? TMS570的电源布局是根据官方网站的建议设计的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    您的问题是什么?

    您的目标电源电压是否连接到 JTAG 仿真器接头的 VTref 信号?