Other Parts Discussed in Thread: RM48L952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 你(们)好
我目前正在对 HET 进行编程、以生成多个脉冲。
由于我需要高频脉冲(高达2MHz)、我必须将环路时间缩短至72.727ns (预分频8)、以使时钟接近2MHz。
但这会使 HR 指令时隙太小、从而无法将所有指令放入循环时间。
因此 、我将快速时钟放置在前面、将慢速时钟放置在后面、 使其在最长路径中具有8条以上的指令。
就 CPU 功能/故障而言、是否可以这样做?
如果 RM48L952保证当循环时钟结束而没有任何处理器故障时、HET 将只返回指令0、则对我来说是可以的;低频时钟可以等待。