This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434是否具有 CSI-2端口或能够使用 CSI-2接口?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1061061/am2434-does-am2434-have-csi-2-port-or-be-able-to-use-the-csi-2-interface

器件型号:AM2434

您好!  

我购买了一 个带有 AM2434 MCU 的 AM243x LaunchPad 开发套件。  

我想知道该 MCU 是否能够使用 CSI-2接口?

非常感谢!

最棒的

暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM243x 上没有 MIPI CSI-2接口。

    此致、
    弗兰克