This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:GIOA 和 B 的数量

Guru**** 2927170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1060930/tms570ls0914-number-of-gioa-and-b

器件型号:TMS570LS0914

该文档指出有8个 GIOA 和8个 GIOB。 我可以找到8个 GIOA、但只有4个 GIOB (0-3)?

最后4个 GIOB (4-7)位于哪个引脚上?

我正在使用 PGE 外壳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    LS0915 PGE 封装支持所有其他16个 GIO 信号。 bqLS0914 PGE 封装仅支持7个 GIOA 和4个 GIOB 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS0915TM 我在任何地方都找不到该组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS0915TM 我在任何地方都找不到该组件。

    在哪里可以找到有关 LS0915的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中建议我可以使用全部或部分 N2HET 引脚作为 GIO 的语句(见下文)怎么样?

    N2HET 可用于脉宽调制输出、
    捕获或比较输入、或通用 I/O (GIO)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="45190" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1060930/tms570ls0914-number-of-gioa-and-b/3924880 #3924880"] LS0915 PGE 封装支持所有其他16个 GIO 信号

    抱歉、出现拼写错误。 LS0914封装不支持所有16个 GIO 信号。 没有 LS0915。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="501825" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1060930/tms570ls0914-number-of-gioa-and-b/3925776 #3925776"]数据表中建议我可以使用全部或部分 N2HET 引脚作为 GIO 的语句(见下文)会怎么样?

    是的、您可以将所有 N2HET 引脚用作 GIO 引脚。