This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:无法识别

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1133115/ek-tm4c123gxl-unrecognized

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好、

客户正在使用 EK-TM4C123GXL、但无法被其 PC 识别。

客户尝试使用其他电缆、此 线程上的解决 方案不起作用。 客户尝试两种电源选项都没有使用。

我搜索了论坛、但除了上述链接之外、没有找到任何明确的解决方案。

你可以帮帮我吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    他们是否安装了 ICDI 驱动程序?  https://www.ti.com/tool/STELLARIS_ICDI_DRIVERS

    这是开箱即用的 LaunchPad 还是由他们编程的 LaunchPad? 如果是后者、他们是否尝试通过本文档第5.3节中概述的步骤解锁器件?  https://www.ti.com/lit/pdf/spma075#page=21

    为了让 Windows 通过 ICDI 接口识别 LaunchPad、他们只需使用调试端口-了解他们尝试了这两种方法、但只需确保该方法是明确的。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    客户尝试按照第5.3节中的说明解锁器件、但仍无法正常工作。

    这是否意味着电路板已死?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    在理论上可能会是这样。 您是否获得了有关 ICDI 驱动程序的反馈、以及它们是否使用了开箱即用的代码与自己的代码?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    是的、ICDI 已安装、并且它们也使用调试端口。 客户有2块此板、两块都无法正常工作。

    让我回到您的身边、了解一下开箱即用代码与代码的对比情况。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我不会期望两个板无法正常工作、因此这可能是某种程度的用户错误。

    如果他们使用自己的代码、则可能是他们将器件置于不良状态、并且时钟配置不正确或休眠使用不正确。

    器件解锁过程将恢复器件。 必须非常小心地遵循它、否则它将不起作用。 有时可能需要第二次才能正确执行。

    此致、

    Ralph Jacobi