This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137的 SCI 和 LIN UART 存在问题

Guru**** 2928080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1133974/tms570ls3137-problem-with-the-sci-and-lin-uart-of-the-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我正在使用评估板(TMS570LS31X HDK)

我同时使用 TMS570LS3137的 SCI 和 LIN、但是、

无法通过 SCI 发送数据。

无法从 LIN 接收数据

此致、

罗尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohini、

    我想了解以下内容、

    SCI 使用哪个 SCI 实例、而 SCI 的哪个实例用于 Lin? 我希望您使用两个不同的 SCI 和 Lin 实例、而不是在同一实例上实现?

    在组合 SCI 和 Lin 之前、您是否单独检查过它们、当我们仅启用 SCI 或 Lin 时、它们是否工作正常?

    如果可以披露、您能否共享配置和代码、以便我们轻松调试您的问题?

    --

    谢谢、

    Jagadish。