This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:是否有任何模拟比较器与放大器;IMC 是否与 NVIC 类似?

Guru**** 2768365 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130530/lp-am243-are-there-any-analog-comparators-imc-any-like-nvic

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:AM2431

比较表5-1显示 ALV 具有 x9端口每秒 ePWM 是否为版本4?  

注意:"该器件有六个 ePWM 模块实例。" 在"技术文档"下未找到器件 TRM 链接?

还具有 16个所需的计时器以及 ARM Cortex M4F、其中包含4个 CPU 计时器+独立的 GPIO 域。

1. IMC (未显示图3-1)是否可在不重新配置 M4源的情况下与现有 Cortex M4F NVIC 优先级配合使用?

注意:"支持具有64个输入的嵌套矢量中断控制器(NVIC)"

在 给定 TI 交叉编译器的情况下、现有 TM4C1294 Cortex M4 C 代码能否轻松迁移到 AM2431外设?  

3、是否有任何模拟比较器外设或 ECAP 输入是否可以触发 ePWM 故障状态寄存器?

LP-AM243具有 AM2431 (ALV) MCU、而不是 X 或 P (TMDX)器件标识、并且当前具有 TMDS?

感谢您提供任何信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步阅读 AM243x 产品说明书 AM243x 有一个 Web 链接、TRM 下载内容非常庞大!

    [引用 userid="48581" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130530/lp-am243-are-there-any-analogue-comparators-imc-any-like-nvic "]注意:"该器件具有六个 ePWM 模块实例。"[/quot]

    奇怪的是 、TRM 显示9个实例、每个实例具有2个端口。 似乎 ALV 具有比 ALX 更多的 GPIO 端口  

    R5F 具有 GIC-500中断控制器、但 M4F 内核似乎也具有 NVIC 中断控制器。 图3-1未显示任何中断控制器。 器件系统互连概述。

    •微处理器单元(A53SS0)
    双 A53群集
    SoC 级通用中断控制器(GICSS0)支持双 A53集群中的两个内核

    •安全通道(或通用)微控制器单元(MCU_M4FSS)
    单个 Arm Cortex-M4F 内核
    嵌套矢量中断控制器(NVIC)

    没有-尤其是计时器和 PWM 模块完全不同、更像 C2000系列 ePWM 类型4。

    好的问题、Instaspin FAST 估算器是否嵌入了?

    3、否-仅 GPIO 外部端口存在 ePWM 跳闸区域、高级 PWM 模块的故障范围有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确答案 AM243x 中集成了9x ePWM IP。 由于引脚限制、EPWM4_[A:B]、EPWM6_[A:B]和 EPWM5_B 不可用。

       AM243x 使用 Keystone3 ePWM 外设。 它与 C2000版本的 ePWM IP 无关。

    AM243x TRM 可在 https://www.ti.com/lit/pdf/spruim2上找到

    Arm Cortex-M4F 是 MCU 域的一部分、具有单独的 GPIO 域和指定的外设集。

    您是如何到达16个计时器的?  

    1.  您将设备中的"IMC"外设称为什么? 可以按照以下说明设置 M4FSS NVIC 优先级: https://developer.arm.com/documentation/100166/0001/Nested-Vectored-Interrupt-Controller/NVIC-functional-description

       - A53SS 支持 GIC-500,每个 R5F 内核都有指定的 VIM。

    请在Code Composer Studio E2E 组中为此问题创建一个唯一的主题

    AM243x 器件中不存在模拟比较器外设。 正确配置后、ECAP 外设可用于触发 EPWM 外设中的状态变化。

    LP-AM243 当前使用 XAM2434x (ALX)封装器件。 ALV 封装器件仅适用于TMDS243GPEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor、

    [引用 userid="314156" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130530/lp-am243-are-there-any-analogue-comparators-imc-any-like-nvic/4194506 #4194506"]您将什么称为 "IMC" peripher[/quot]

    在找到 TRM 链路之前、正在考虑中断主控制器或 GIC。 问题1-3在找到数据表中的 TRM 链接后自行回答、由于 LP-AM243网页上的 TRM 链接可能超过100MB、因此这些问题可能不是在该网页上回答的。

    [引用 userid="314156" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130530/lp-am243-are-there-any-analogue-comparators-imc-any-like-nvic/4194506 #4194506"] -AM243x 使用 Keystone3 ePWM 外设。 它与 ePWM IP 的 C2000版本无关。[/quot]

    然而、非常相同的 ePWM 布局(动作限定符、子模块等) 存在于 TMS320280049c 4类模块和其他 C2000 MCU 中。 因此、如果 Instaspin FAST 估算器是嵌入式 LP-AM243、则问题解答未解答?

    [引用 userid="314156" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130530/lp-am243-are-there-any-analogue-comparators-imc-any-like-nvic/4194506 #4194506]16个计时器是如何到达的?  [/报价]

    表5-1定时器:16 (MCU 域中4个)

    [引用 userid="314156" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130530/lp-am243-are-there-any-analogue-comparators-imc-any-like-nvic/4194506 #4194506"]LP-AM243 当前使用 XAM2434x (ALX)封装器件。[/quot]

    ALX 10位 ADC 不适用于电机控制的预期目的、因为采样精度会限制迁移的一部分。

    感谢您提供信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    不用客气

    1)已理解、无论 TI TRM 命名规则如何、预期的中断功能仍应符合 IMC 的预期。

    2) 2)虽然 AM243x Keystone3 ePWM 与 C2000 ePWM 外设具有相同的 PWM IP 系列、 但在 C2000 IP 版本中添加了各种功能、但 AM243x 中不提供这些功能。

    3)理解为、AM243x 在主域中包含12个双模计时器(DMTIMER)实例、在 MCU 域中包含4个实例。 它还在主域中包含一个全局时基计数器(GTC)实例。 还有7个窗口式数字看门狗计时器(每个 CPU 1个)、但这些计时器仅限于看门狗功能、不能用作通用计时器。

    此致、

    Zackary Fleenor