This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM263x:IBIS 模型中的“SC1”功能是什么?

Guru**** 2930590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134173/faq-am263x-what-is-the-sc1-feature-in-the-ibis-model

IBIS 模型中的一个示例。

什么是“SC1”功能?

是否可以在固件中启用/禁用它?

 这是与硅薄化还是其他一些功能相关的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型文本可以更好地写为“SC1是相对压摆率选择 引脚”。

    无法启用或禁用该功能、仅配置为1或0。

    SC1的值由 MSS_IOMUX–PADCFG CTRLMMR 寄存器位10 (也称为 SC1)控制。

    IO 压摆率控制位。

    1 =较低的压摆率(默认复位值)

    0 =更高的压摆率(必须由用户应用手动配置)

    这些值不反映离散压摆率,而是相对较高的压摆率值或 默认 的“较低”压摆率值。 在该控制位之外、基线压摆率受多个因素的影响、这些因素包括硅工艺、电压缓冲器设计、器件工作温度、器件寿命以及引脚使用/老化、 等等。

    下面显示了一个针对 EPWM12_B (J4)焊球的示例 IOMUX 寄存器。