This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:SIMPLELINK-MSP432-SDK_3.40.01.02 CCS11

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-MSP432-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1057270/simplelink-msp432-sdk-simplelink-msp432-sdk_3-40-01-02-ccs11

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

你(们)好  

我想知道是否可以在  Resource Explorer 下安装 SIMPLELINK-MSP432-SDK_3.40.01.02?

我想通过像我之前在 CCS10中一样的 Explore 窗口获得对 MSP432P 的全面支持。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="490618" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1057270/simplelink-msp432-sdk-simplelink-msp432-sdk_3-40-01-02-ccs11 "]我想通过我之前在 CCS10中使用的 Explore 窗口获得对 MSP432P 的全面支持。

    由于不清楚的原因、TI Resource Explorer 不再显示 SimpleLink MSP432P4 SDK。

    请参阅 CODECOMPOSER:Project Wizard 不显示 MSP-EXP432P401R 示例 、了解允许导入示例的局部解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于不明确的原因;在 git hub 中搜索有问题的 SDK。 也许有人上传了一份记录更改的报告...