This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:无法进入运行状态

Guru**** 2533870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054132/tm4c1294kcpdt-cannot-enter-run-state

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

使用 TM4C1294制作的控制板、客户希望 实现 XDS110功能。 使用 USB 连接到计算机后、如下图所示:


它可以进入 XDS110目录并手动运行 XDSDFU 的各种命令、但无法切换运行状态。 写入新的引导加载程序时、计算机不再连接。

客户想知道如何进入 XDS110的正确状态、以及如何 修复无法通过 USB 接口连接到计算机的电路板?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054132/tm4c1294kcpdt-cannot-enter-run-state "]客户希望了解如何输入 XDS110的正确状态

    请参阅以下内容的步骤6:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#flashing-the-bootloader

    当 XDS110处于 DFU 模式时、从  Windows 主机(此关键操作的最安全操作系统)发出以下命令。

    ..\CCS_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -b boot_loader.bin -r

    • 留出一些时间让操作完成(根据所用 USB 端口的类型、最多为5~7分钟)、然后从 USB 端口拔下 XDS110并重新插入。 重新发布  xdsdfu -e 以验证探测器的状态是什么。
    • 如果 未找到该状态、请重试步骤 1 至 3 、使其返回  DFU 模式 并刷写引导加载程序。
    • 如果状态为  DFU 模式、则根据  上面更新 XDS110 Firmmware 一节中显示的说明写入固件。 操作成功完成后、拔下/重新插上 XDS110。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054132/tm4c1294kcpdt-cannot-enter-run-state "]如何 修复无法通过 USB 接口连接到计算机的电路板?

    完全无法检测到电路板? xdsdfu -e 返回未检测到的器件、并且"Stellaris 器件固件升级"不再出现在器件管理器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="2210" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054132/tm4c1294kcpdt-cannot-enter-run-state/3900559 #3900559"]根本无法再检测到主板?

    是的、现在无法检测到电路板。

    实际上、在所有参考电路上都使用了 TM4C1294NCPDTI3。 对于电路板、客户无法购买 TM4C1294NCPDTI3、因此他正在使用 TM4C1294KCPDT3。

    有多重要?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054132/tm4c1294kcpdt-cannot-enter-run-state/3901499 #3901499"]是的,现在无法检测到主板。

    在这种情况下、他们可能需要执行以下操作的步骤1至4:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#flashing-the-bootloader

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054132/tm4c1294kcpdt-cannot-enter-run-state/3901499 #3901499"]

    实际上、在所有参考电路上都使用了 TM4C1294NCPDTI3。 对于电路板、客户无法购买 TM4C1294NCPDTI3、因此他正在使用 TM4C1294KCPDT3。

    有多重要?

    [/报价]

    主要区别在于闪存大小(1 MB 与512KB)。 当前 CCS 安装随附的原始引导加载程序二进制文件可能由于尺寸较小而无法正确安装。 应该有一个合适的新二进制文件。 我将查找它并将其连接到该线程

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054132/tm4c1294kcpdt-cannot-enter-run-state/3901779 #3901779">应该有一个合适的新二进制文件。 我将查找它并将其附加到该主题中

    请尝试使用以下 zip 文件中的 XDS110二进制文件。

    e2e.ti.com/.../ccs1110_5F00_xds110.zip

    请注意、即将推出的 CCS 11.1.0版本中也会提供这些二进制文件

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054132/tm4c1294kcpdt-cannot-enter-run-state/3901499 #3901499"]因此他正在使用 TM4C1294KCPDT3。[/quot]

    我看不到该器件型号。 请参见 TM4C1294KCPDTT3、TM4C1294KCPDTI3和 TM4C1294KCPDTI3R。  我认为这是其中之一。 哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    客户正在谈论  TM1C1294KCPDT。 现在它不能用作 XDS110。

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    客户是否曾尝试过在 XDS110文章中使用我之前的帖子中随附的 zip 文件中的固件刷写引导加载程序的步骤?