主题中讨论的其他器件:TLK110
转换到的对象、
我使用的是 TM4C1294内部 PHY 的以太网、我验证了我的 ANEN/ANMODE 寄存器设置与数据表20-20和20-21中的设置相同、但我发现强制10BaseT 半双工和全双工永远不会连接到路由器。 自动协商模式始终有效、我使用5个不同品牌的路由器 TP-LINK_DP-LINK/MikroTiK/NETGEAR 进行了测试、结果相同。
在某些特殊情况下、我们必须使用10BaseT 半双工模式、因此我将 MR4寄存器设置为0x21、ANEN=1、ANMODE=3、通过此设置、TM4C129仅在自动协商过程中通告10 BaseT 半双工、从而使其在自协商后以10BaseT 半双工方式连接到路由器。 我已经使用路由器进行了验证、它看起来就像我想的那样工作。
请给出建议
1.为什么强制的10BaseT 半双工/全双工模式无法连接到路由器?
2.我将 TM4C129设置为仅通告10BaseT 半双工的方法是否正确? 这种方法是否可以强制 TM4C129始终连接到10BaseT 半双工? 谢谢。
最好
Gu