This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:网关发送功能导致系统内部错误中断

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1057469/rm57l843-the-gateway-transmit-function-causes-an-internal-error-interrupt-to-the-system

器件型号:RM57L843

大家好、

由于某些需要、在客户开发过程中所有中断都已关闭、但是当使用 lwIPTxIntHandler ()发送电路板接口而没有插入网线时、它会自动进入系统错误中断、如下图所示:

客户想知道这可能的原因是什么以及如何关闭中断。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cherry、

    请让您的客户进入该功能、并检查导致数据中止的语句。

     lwIPTxIntHandler (...)的参数 是 EMAC 模块的实例编号。 通常对于 TMS570、它为0