This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:替换为 TM4C129ENCPDTI3R

Guru**** 2387630 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, TM4C129ENCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1057554/tm4c1290ncpdt-replace-with-tm4c129encpdti3r

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C129ENCPDT

我们客户的原始设计使用了这两个 IC。 我初步比较了它们。 现在、tm4c129encpdti3r 具有更多的功能、并且引脚兼容。 请确认 tm4c129encpdti3r 是否可以在不更改原始 PCB 和程序的情况下直接替换 tm4c1290ncpdti3r?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     两者之间的差异。 TM4C129ENCPDT 具有以太网。 一些以太网引脚是专用引脚。 不能像 TM4C1290NCPDT 那样将它们改用于 GPIO 引脚。 TM4C129ENCPDT 不能用作替代器件。  

    TM4C1290NCPDT

    TM4C129ENCPDT

    TI.com 库存 0 0
    CPU ARM Cortex-M4F ARM Cortex-M4F
    频率(MHz) 120 120
    闪存存储器(KB) 1024 1024
    RAM (KB) 256 256
    ADC 12位 SAR 12位 SAR
    GPIO 90 90
    UART 8. 8.
    I2C 的数量 10. 10.
    封装组
    TQFP | 128
    TQFP | 128
    功能
    日历模式休眠
    8/16/32位 EPI
    日历模式休眠
    硬件加密(AES/DES/SA/MD5)
    8/16/32位 EPI
    约 价格(美元)
    5.490美元 | 1ku
    7.000美元 | 1ku
    以太网 是的
    PWM (通道) 8. 8.
    SPI 4. 4.
    USB 是的 是的
    CAN (#) 2. 2.
    通信接口
    CAN
    I2C
    SSI/SPI
    UART
    USB 2.0 OTG/主机/设备
    10/100以太网 MAC+PHY
    CAN
    I2C
    SSI/SPI
    UART
    USB 2.0 OTG/主机/设备