This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何配置 UART 端口?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK, MMWAVEPOEEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1057204/msp432e401y-how-to-configure-uart-ports

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTIWR6843ISKMMWAVEPOEEVM

大家好、

我必须将 MMWAVEPOEEVM 与 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843ISK 配合使用。 对于数据传输、我必须配置 UART 端口。 我们尝试编辑 tcpecho 示例中提供的系统配置文件、但不允许编辑该文件。 如何在 Free_RTOS 中一次配置多个 UART 端口?  

提前感谢。

谢谢、此致、

Aleena N A