请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137-EP 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
根据处理器数据表、有2组不同的寄存器可用于配置 MAC 地址。
MACSRCADDRLO 和 MACSRCADDRHI
2、 每个通道的 MACADDRLO 和 MACADDRHI。
这些地址是否相同? 如果不是,发件人会做什么。 与该 DSP 连接的子系统、是否填入 MAC 目标地址? 如何 使用这些寄存器过滤接收到的消息?
谢谢、
Sundaram