This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:电池直接连接到 MSP432E401Y 的休眠模式

Guru**** 2813605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056964/msp432e401y-hibernation-mode-with-battery-directly-connected-to-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y

我们尝试使用文档  《MSP432E4 SimpleLink 微控制 器技术参考手册》(www.ti.com/.../slau723a.pdf)中指定的为 VDD 和 VBAT 使用单独源的选项来实现休眠模块。  该手册说:"在这种模式下、在没有电池或电池电量耗尽的情况下、系统启动需要额外的电路。" 之前是否有人设计过此 电路、或者是否有任何与此休眠实现/配置相关的应用手册? 非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我找不到有关此电路的任何相关参考。 我将保持该线程打开、并等待可以对此线程提供帮助的人员。

    此致、

    现金 Hao