This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056066/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: AFE032

您好!

我想在原理图中使用 PLC (电力线通信)。 我为此选择 了 TM4C129ENCPDTI3R 控制器。 如何连接该控制器和 PLC 该控制器具有以太网功能。 如何 将此以太网与 PLC 配合使用。哪种收发器适合这种情况。  

谢谢

答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     以太网 PHY 集成在 TM4C129ENCPDTI3R  MCU 中。 您不需要外部 PHY。 但请遵循有关选择变压器和保护二极管的系统设计指南。 以下内容将帮助您进行开发。  

     -可在 TivaWare 库中找到各种以太网示例。  

     - https://www.ti.com/lit/pdf/spma056上的 TM4C129系统设计指南。 请参阅有关以太网接口的第4节。  

     - EK-TM4C1294XL LaunchPad 用户指南。 您可以参考其中的原理图。 如果您没有 LaunchPad、我强烈建议您为您的软件开发准备一个 LaunchPad。  http://www.ti.com/lit/pdf/spmu365

     -采用 POE 技术的 TI 参考设计。  https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129POE

     -另一个采用 POE 技术的 TI 参考设计。  www.ti.com/.../TIDM-TM4C129POEAUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要使用 PLC 与车辆和充电站进行通信。 我可以针对此应用引用相同的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不熟悉 PLC 应用。 我假设您需要一个外部调制解调器芯片来连接(调制/解调)电源线。 如果主机 MCU 可以通过 SPI、I2C 或 UART 接口与调制解调器芯片连接、我看不到 TM4C129不支持的原因。 如果您询问 TM4C 是否具有支持 PLC 的集成调制解调器、答案是否定的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanseela、

    我还想补充的是、我知道 TM4C 用于 PLC 应用中的其他客户、因此该器件非常能够满足典型 PLC 应用的要求。 我们只是没有详细介绍如何实现它或提供给您的任何 PLC 参考设计。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TM4C 中的以太网电力线通信的用途是什么? 如果我要将此以太网用于 PLC、则需要任何外部调制解调器?您可以为特定应用建议任何调制解调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 它们用于 PLC 的协议 是以太网吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请告诉我、我可以如何使用该以太网进行 PLC 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     正如我说过的、我对电力线通信应用一无所知。 但是、我发现此 TI 参考设计可能有助于澄清您的一些疑问。 此 TI 参考设计中使用的处理器是 TMS320F28375。 此外、AFE032是一 款模拟前端(PLC)器  件、此器件能够在一个 MCU 控制下实现到电力线的变压器耦合连接。 软件堆栈/库适用于  TMS320F28375。  用于 TM4C129的 TivaWare 库没有任何用于 PLC 应用的软件堆栈或示例。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidu812