主题中讨论的其他器件:MSP432P401R
(抱歉、器件型号不匹配。 在搜索 MSP432P401R 时未获得任何结果。)
您好!
我想知道是否有任何方法可以禁用 MSP432P401R 板上的+5和+3.3V 输出引脚。
我正在开发一种无线物联网解决 方案、该解决方案需要尽可能节省能源。 我目前有一个由432的+5V 引脚供电的信号调节板和一个由+3.3V 引脚供电的加速计。 我注意到、当 MSP432进入 LPM3.5时、这些引脚仍在为所有器件供电。 我一直在使用 MSP432 SDK 执行 Timer32和 LPM 等操作、但我在 SDK 中找不到解决此问题的软件解决方案。 但是、我对432S 的开发还比较陌生、我承认我可能完全误解了这个问题。
对于软件或硬件解决方案的任何建议都很有帮助。
谢谢、
Greg