This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否有办法禁用 MSP432P401R 板上的+5/+3.3V 输出引脚?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056264/msp432e401y-any-way-to-disable-the-5-3-3v-output-pins-on-the-msp432p401r-boards

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

(抱歉、器件型号不匹配。 在搜索 MSP432P401R 时未获得任何结果。)

您好!

我想知道是否有任何方法可以禁用 MSP432P401R 板上的+5和+3.3V 输出引脚。

我正在开发一种无线物联网解决 方案、该解决方案需要尽可能节省能源。 我目前有一个由432的+5V 引脚供电的信号调节板和一个由+3.3V 引脚供电的加速计。 我注意到、当 MSP432进入 LPM3.5时、这些引脚仍在为所有器件供电。 我一直在使用 MSP432 SDK 执行 Timer32和 LPM 等操作、但我在 SDK 中找不到解决此问题的软件解决方案。 但是、我对432S 的开发还比较陌生、我承认我可能完全误解了这个问题。

对于软件或硬件解决方案的任何建议都很有帮助。

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    它们不能通过软件关闭、但如果您想要关闭与这些引脚的连接、我有一个潜在的想法。 如果您使用这些电源轨为器件供电、您可能会切换开关/FET 以关闭这些器件。 如果您运行 GPIO 引脚为高电平来打开 FET、那么当您进入 LPM3.5时、您可以使用该 GPIO 关闭 FET。  

    您还可以通过移除跳线引脚将这些线路与 MSP432P401R 本身断开、但这不能解决您的问题。 这些电源轨实际上来自 XDS110-ET 隔离块。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    感谢您的深入见解! 我将为该硬件解决方案提供一个机会。  

    Greg