This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:能够使用 EPI 外设连接 MT29F8G08ABABABABABABABABABA (NAND 闪存)?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056322/tm4c1294ncpdt-able-to-interface-with-the-mt29f8g08ababa-nand-flash-memory-using-the-epi-peripheral

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、我是第一次在这里发帖  

我 有一个关于 TM4C1294NCPDT 及其与 MT29F8G08ABABA 连接的功能的简单问题。 现在、它通过位拆裂与上述 NAND 闪存连接、性能不是我喜欢的。 我最近了解了 EPI 外设及其与外部存储器的连接方式、并想知道 EPI 是否可以与 MT29F8G08ABABABBA 相连。

是否可以使用 EPI 的通用模式或通用并行 GPIO? 如果没有、还有其他替代解决方案吗?  

感谢您的任何评论。  

谢谢、