This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:安装在 Mac M1上不起作用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056230/uniflash-install-not-working-on-mac-m1

器件型号:UNIFLASH

我的 CCS 工作正常、我在 C3220SF 上构建和执行的项目也工作良好。 但是、我正在尝试在 MacBook M1上安装 UNIFLASH 7.0.0.3615。 遗憾的是、当我启动设置时、设置窗口会打开、但会完全黑屏、接下来的设置会完全开始(请参阅屏幕截图)。 请提供任何援助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    是的、Monterey 发生了一个变化、中断了 UniFlash 和 CCS 安装程序中的 M1支持。

    有几种权变措施

    1. 您可以在 dev.ti.com 上使用 UniFlash 的云版本
    2. 您可以为安装程序运行 x86运行时。

    对于#2  

    • 运行.dmg
    • 右键单击.app 并选择显示内容
    • 然后运行 x86运行时

    这将使用 Rosetta 运行安装程序。  最后、由于 UniFLash 无论如何都不是本机 M1应用程序、因此这种情况良好。  我们在7.1中提供了安装程序的更新、以解决蒙特雷问题。

    此致、

    John