This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在擦除内部闪存后、某些地址仍具有数据

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056157/tms570lc4357-some-addresses-still-have-data-after-the-internal-flash-is-erased

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的团队:

我的客户端希望将480字节的数据写入某个地址、但某些地址会在擦除闪存后随机分配一些数据。 向这些地址写入数据将导致数据错误。 他尝试了两种擦除方法、

1.使用 F021中的擦除函数进行擦除、擦除结果为:

2.使用 Unflash 擦除。 擦除结果:

3.使用 CCS 的片上闪存进行擦除,结果与之前描述的相同

此外、他还尝试了该模型的其他两个开发板、并且遇到了相同的问题。

如何解决此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Green、

    TMS570LC43x 具有始终启用的闪存 ECC。 ECC 是使用数据和地址计算的、因此数据= 0xFFFFFFFF FFFFFFFF 的正确 ECC 值对于不同位置是不同的。 当闪存被擦除时、ECC 位也被擦除。 在某些位置、ECC 值0xFF 等于在数据显示之前由 ARM R5 CPU 校正的单个位错误。 其他位置等同于不可纠正的错误、并且可以更改显示屏中的多个位。 接下来使用正确的 ECC 对代码进行编程、您应该会看到它正确显示在调试器内存窗口中。