This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243电源错误

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056009/lp-am243-lp-am243-power-supply-error

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件: TUSB320LAI

插入电源时,电源设备错误指示灯持续亮起(红色)。 我使用额定电压为5V 3A 的瓦特型。 是否需要使用特殊电源来运行器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    只需确认一下、您的电源是 USB Type C 插头、您要将其插入 LaunchPad 上的 USB Type C 插座吗?  请注意、LP-AM243与 TI 先前发布的微控制器 LaunchPad 不同、因为它使用单独 的 USB Type C 连接为电路板供电、而 USB Micro B 连接仅用于 XDS110接口。  因此、要为电路板供电、您需要连接一个5V 3A USB Type C 电源、并对电路板进行编程/调试、您需要一条连接到运行 CCS 或类似器件的主机 PC 的 USB Micro 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我插入了 USB Type C 电源适配器和 USB Micro。 这里是亚马逊提供的准确供应链接、它是用于 RPI 等物品的标准供应。 同时插入后、LD11亮起且呈绿色、而 LD9错误 LED 亮起且呈红色。

    https://www.amazon.com/gp/product/B07TSDJSQH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o08_s00?ie=UTF8&psc=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您提供的其他详细信息、这些信息非常有用。  LD11由 XDS110控制、因此它呈绿色亮起表示 XDS110已连接到主机并正确枚举。  但是、LD9指示 USB Type C 电源有问题。  根据下表、LD9的阴极侧由 TUSB320LAI USB Type C 端口控制器的 OUT1和 OUT2信号的逻辑 OR 控制、因此如果任一信号为高电平、LD9将导通。

    因此、我怀疑您的电源无法通过 USB Type C 连接充分协商5V 3A 电源。  您可以测量 TUSB_OUT1和 TUSB_OUT2信号以查看哪个信号为高电平、这将指示协商后的确切电流状态、但这并不能真正帮助您。  最好使用 LaunchPad 尝试不同的电源(最好使用已知可与 LP-AM243配合使用的电源)、或使用新的 LaunchPad 与您的电源。  这将让您知道问题是与您的电源还是 LaunchPad 本身有关。

    LaunchPad 用户指南提到、已知此电源可与 LP-AM243配合使用:  https://www.belkin.com/us/chargers/wall/boost-charge-usb-c-pd-3-0-pps-wall-charger-25w/p/p-wca004/

    请注意、在亚马逊上阅读有关您所链接的电源的一些评论时、似乎有人担心该器件实际上不能提供广告上提到的全部5V 3A 电流。  我强烈怀疑您的问题与电源有关、如果您用能够协商并满足5V 3A 电源要求的电源替换电源、您的问题将会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与、我将深入了解电源的使用情况、这是我在以前的项目中拥有的唯一电源。