This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231D5PZ:失效防护引脚

Guru**** 2507085 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231D5PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055615/tm4c1231d5pz-fail-safe-pins

器件型号:TM4C1231D5PZ

您好!

我们将 TM4C1231D5PZ 用于基于 RS485的应用。

RS485收发器以5V 电压运行、因此接收器输出为5V。 我们能否将该信号直接连接到控制器的 UART_RXD 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="497074" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055615/tm4c1231d5pz-fail-safe-pins "]我们能否将该信号直接连接到控制器的 UART_RXD 引脚?[/quot]

     Tiva C 系列 TM4C1231D5PZ 微控制器数据表(修订版 E)中的以下内容是否 能解答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您可以根据您想要管理的风险程度来决定。 5.5V 是引脚可能损坏的绝对最大额定值。 因此、即使具有5V 容限引脚、我们也建议使用电平转换器。 如果您的5V 电源具有5%的容差、这可能会将其提升至5.25V、甚至不考虑噪声或尖峰。 因此、您需要评估您的系统并评估长期风险。

    我的正式建议是尽量减少风险并采用电平转换器。

    此致、

    Ralph Jacobi