This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:SPI 多字节帧

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055897/ek-tm4c1294xl-spi-multiple-bytes-frame

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL

大家好、

我确实希望向 SPI 帧发送一个18字节的帧、但 FSS 引脚保持低电平、而 CLK 在整个18字节期间始终运行、 就像正常的背靠背传输一样,clk 仅在发送时有效,因此它在某些时间段内处于空闲状态,DMA 是否会建立此帧形状,是否还有其他方法?

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SSI 模块具有帧保持功能、可在传输过程中使 FSS 信号保持活动状态。 主器  件将以 SSIAdvFrameHoldEnable()开始传输,以便在传输过程中使 FSS 保持活动状态,并以 SSIAdvDataPutFrameEnd()结束,通过它使 FSS 无效。 有一个使用 FSS 保持功能的示例、可在中找到  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c129exl\ssi_quad_mode。