This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:SSI

Guru**** 2531820 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055880/tm4c129dncpdt-ssi

器件型号:TM4C129DNCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好,

我在传统模式下使用 SSI 接口。 我的理解是在传统模式下、这些可用作 SPI 总线接口。 请确认。 此外、在用作 SPI 总线时、是否建议在这些线路上添加串联电阻器?  

此外、在 SPI 模式下使用时、在哪里可以找到该接口的波形?  

谢谢、此致、

S.Ramamani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的理解是正确的。 传统中的 SSI 与 SPI 相同。 有关时序和操作的详细信息、请参阅数据表。 下面是描述的一个片段。 您还可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl 和 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\ssi\spi_master 中找到 SPI 示例。