请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129DNCPDT Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
您好,
我在传统模式下使用 SSI 接口。 我的理解是在传统模式下、这些可用作 SPI 总线接口。 请确认。 此外、在用作 SPI 总线时、是否建议在这些线路上添加串联电阻器?
此外、在 SPI 模式下使用时、在哪里可以找到该接口的波形?
谢谢、此致、
S.Ramamani