This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:RTC 实时问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055826/tm4c123gh6pge-rtc-real-time-issue

器件型号:TM4C123GH6PGE
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLTM4C123

大家好、

客户想知道是否可以从 M4获得实时 RTC (年/月/日/小时/分钟/秒)。  如果没有、TI M4是否能够实时进行计数采集?

查看了许多文档后、发现 RTC 似乎仅在使用计时器时可用、无法先设置基准时间、然后获取实时时间。  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    TM4C123不支持日历模式。 只有 TM4C129支持日历模式。 对于 TM4C129、您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\hibernate_calendar 中引用日历模式。 同样、TM4C123不支持日历模式。