This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关如何下载完整项目并在本地构建的指南

Guru**** 2845620 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1051732/guide-on-how-to-download-the-complete-project-and-build-locally

主题中讨论的其他器件:RM46L852

各位专家:

我可以请求你的帮助吗? 我们的客户存在如下问题:
"我正在寻找 Hercules 以太网演示 lwip 软件下载链接。 我无法找到相同的结果。 您能否帮助获取可用于以太网 TCP/IP 应用的软件?"

现在、我们能够找到如下所示的链接:
6.1.项目0—Hercules 安全 MCU 文档

我们的客户能够看到源代码、但无法从 TI Git 下载完整的项目文件。 您能否指导如何下载完整的项目并在本地构建?
我们希望您能在这方面为我们提供帮助。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garald、

    "6.1中有一个链接。 项目"、用于下载示例项目。 在 TI Git 中、单击"Commit"、然后选择三种文件格式之一以下载整个示例项目:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我收到了客户的回复、如下所示:
    "感谢您的解决方案。 我可以找到在以太网接口的 MII 模式下运行的示例、而不是在 RMII 上运行的示例。 您能不能帮助找到具有 RMII 接口的 RM46L852控制器以太网的示例代码。"

    我希望您能进一步帮助我们。 谢谢你。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我们没有使用 RMII 的示例。